结果:找到"蓝牙aoa定位 高精度定位 AOA定位 融合定位 弹性部署",相关内容1000条
  • 如何设置,使定位孔周围有一圈金属
  • 请教各位大侠,我用专业版将一个焊盘作为定位孔,并设置了金属化,但实际的PCB上,在定位孔内和周围并没有一圈金属,如下图所示我想达到的效果如下图
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:pluto1000 发帖时间:2024-03-09 10:48:00
  • ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端
  • 产品介绍ZGLC-B2蓝牙ibeacon辅助定位终端支持标准ibeacon格式报文,支持IOS和Android系统,支持微信摇一摇功能。广播报文携带经过校准的1米远RSSI强度值,当本终端部署于室内固定位置时,配合接收端接收到这些信号并计算距离,实现室内定位功能,接收端可以是手机或者智工运维公司自研的胸卡型4G+GPS定位终端。支持手机APP调整发射信号强度,部署时可以调整终端的信号覆盖范围。如果多个终端组合使用,多个关联的定位信息同时传输到后台,通过后台的定位算法可以得到精确的位置。终端支持定制功能,例如添加温湿度,烟雾,PM2.5等传感器,接收机可以把这些数据采集并发到云端。广泛应用于园...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ibeacon 终端 室内外 发帖人:gavinpeng 发帖时间:2022-04-14 16:54:00
  • 集齐行业方案,召唤生态伙伴,2021IOTE展会核芯物联蓝牙AOA和您一起牛起冲天!
  • 各位亲爱的合作伙伴:2021牛气冲天,值此开春之际,核芯物联殷切期望能与各位合作伙伴合力进行更多推广,进一步打开市场。如果您有意推广贵司集成了核芯物联蓝牙AOA高精度定位技术的行业解决方案,我们将会在公众号/手册/展会等平台上合力进行宣传。宣传主要需求的素材如下:1)解决方案PPT/PDF【保留贵司信息】;2)word版本的解决方案;3)方案中涉及到的配置清单excel;4)方案的展示视频;当然不局限上述内容,欢迎提供更多的思路和素材,让更多的客户了解并选择您的解决方案。我们期待2021有更多斩获。上述材料可以发至我司邮箱:media@coreaiot.com,如有疑问亦可直接联系我。wec...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: aoa 核芯物联 岳毅恒 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2021-02-18 21:20:00
  • 2021.1携手马蹄铁,核芯物联蓝牙AOA高精度定位走出公检法司ToG存量市场,主动追寻ToB商业...
  • 2021注定是蓝牙AOA国产化的爆发之年。即使仍然受困于新冠疫情的影响,但是中国的内需市场的扩大注定势不可挡。国人已经淡定的应对各种出行的不便,通过各种方式加快弥补2020给我们带来的无奈。2021年的1月,深圳核芯物联科技就迎来了一个北京的生态新伙伴北京马蹄铁科技有限责任公司,在蓝牙AOA产品竞争日渐激烈的市场上,生态伙伴能够选择我们,也是对我们的巨大认可:让我们坚信当前的道路即使艰辛,方向依然正确:北京马蹄铁科技有限责任公司是一家集产品研发、生产、销售为一体的综合型高新技术企业,公司主要从事零售商使用的电子价签(ESL)、新零售相关产品。长达6年的研发经验,成为行业内新技术研发的佼佼者,...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: aoa 商业数据服务 国产化 第一 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2021-01-31 20:48:00
  • DW1000人员精准定位方案简单介绍
  • 人员精准定位方案简单介绍DW1000IC通过提供准确的位置感知和通信,为实时定位和室内定位系统、基于位置的服务、无线传感器网络和物联网提供了一种新的方法符合IEEE802.15.4-2011UWB基于DecawayDW1000IC的无线收发模块将物体定位在室内10厘米的精度,即使移动速度高达5米/秒;高数据率通信无线传感器网络(WSN)最高可达6.8Mb/s;高达290m的通信范围通过相干接收机技术实现(取决于模式)标签密度高支持短包时长,半径20米内可达11000个;高度免疫多径衰落允许在高衰落环境中进行可靠的通信低功耗允许长时间使用电池操作(取决于模式)体积小允许在RTLS和WSN中实现...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: UWB 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-28 15:42:00
  • 深圳核芯物联蓝牙AOA定位解决方案合作伙伴嘉兴太和国内首家发布uwb&蓝牙AOA混合部署方案
  • 深圳核芯物联蓝牙AOA定位解决方案合作伙伴嘉兴太和国内首家发布uwb&蓝牙AOA混合部署方案核芯物联岳毅恒深圳核芯物联科技有限公司战略合作拓展总监目标:解决卫星信号无法覆盖的区域内的定位需求问题背景:移动互联网时代,大部分人80%的时间处于室内/建筑内场景:室内(建筑内)找路、找车、找人、找(小)物品分类:无线通信定位、基站定位、惯导定位等定位技术:WiFi、蓝牙、红外、RFID、ZigBee、超宽带、超声波、惯导等尺有所长、寸有所短。优势互补、各展所长WiFi定位:可以实现复杂的大范围定位,但精度较低,只能达到米级精度。蓝牙定位:体积小、功耗低、易集成、可达数十厘米定位精度,但稳定...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: AOA uwb 解决方案 国内 首家 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-09-15 09:29:00
  • 核芯物联发布超越蓝牙AOA高精度定位的AOAPlus融合定位弹性部署高性价比解决方案
  • 2019年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1引入了新的"寻向"功能,这个功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过RSSI信号强度的方式做低精度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。针对蓝牙室内定位优化出的蓝牙5.1协议,利用AOA/AOD技术极大地提升了室内定位技术的可用性,同时兼具高精度、高并发、低功耗、低成本、高兼容性等特性,为其解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。就连国内的UWB厂家也纷纷开始加入到蓝牙AoA领域的产品开发。更加凸显出蓝牙AOA方案的独特优势。从目前来看,UWB定位系统在室内定位市场中占据一定的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: aoa AOA 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-08-25 21:35:00
  • SMT定位孔到底怎么回事?
  • 废话不多说,先看图板子一:PCB下单信息SMT下单信息:Gerber解析结果:实物:下单时选择了在指定位置添加定位孔,然而做回来的板子依然被添加了定位孔。板子二:PCB下单信息:SMT下单信息:Gerber解析信息:实物:定位孔倒是没多加,但是客户编号位置又是怎么回事?板子三:SMT下单信息:Gerber解析结果:实物:明明旁边就是定位孔,还是硬加了两个上去!定位孔参数:编号参数:问题出在哪儿?
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 发帖人:cqys 发帖时间:2018-10-22 10:13:00
  • PCB中如何将多个器件整体移动到制定坐标
  • 现有多个器件在布OK,且连线OK后,需要改变位置,移动到新坐标,怎么将他们移动到指定坐标?目前好像没有找到好的办法,‘组合/解散标志符’按钮只能组合走线,无法组合多个器件。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: ,移动 发帖人:微风09 发帖时间:2017-08-20 23:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: